Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can the Altivar 312 drive be set up to start with a run command active or to restart without requiring the run command to be cycled in the event of a power outage?
Issue:
Altivar 312 auto restart configuration

Product Line:
ATV312

Environment:
Power outage

Cause:
n/a

Resolution:
Yes it can. If the drive is set for 2 wire control, in the IO menu, set tCC-2C and tCt-LEL (LI1- Run Forward). Go to FLT menu: Set Atr to yes. The same logic will apply to the run reverse command (LI2).