Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
IP Installer Utility for APC KVMXXXX Digital IP KVM Switches

Issue

IP Installer provided for user download in order to configure/modify TCP/IP settings for APC KVMXXXX Digital IP KVM switches


Product Line
  • Rack Accessories - KVM Switches
    • KVM1116P
    • KVM2116P
    • KVM2132P

Environment

  • All serial numbers
  • KVMs connected via network


Cause

One option for users to assign TCP/IP settings is to use the attached IP Installer .exe on Windows systems to locate APC KVMXXXX Digital IP KVM Switches via the network. This tool requires that the "IP Installer" setting in Device Management menu is set to Enabled. If the setting is set to View, the user can search and identify the KVM but not modify TCP/IP settings. If the setting is set to Disabled, the KVM switch will not be discovered by the utility.


Resolution

Download the attached .exe file in order to utilize the tool. Alternatively, a user can connect a keyboard, monitor, and mouse to log in and configure the KVM switch as well.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
APC_IPInstaller_KVMXXXX.exe [336 KB]
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:

Bạn cần trợ giúp?

  • Công cụ chọn sản phẩm

    Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.

  • Nhận báo giá

    Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.

  • Nơi mua hàng?

    Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.

  • Trung tâm Hỗ trợ

    Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.