Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Symmetra LX - U.S. / Japan Electrical Specifications


Issue

This document describes the electrical specifications for the split-phase Symmetra LX UPS systems commonly used in North America and Japan.


Product Line

Symmetra LX


Environment

Split phase systems only (part numbers end in "P")


Cause

This information is necessary for successfully and safely deploying Symmetra LX UPS systems.


Resolution

As indicated in the Symmetra LX Electrical Installation guide, this UPS requires the following electrical specifications:



The input connection type of the LX differs from that of the existing Symmetra UPS systems. Prior to the LX, all U.S. Symmetra UPS systems required input wiring connections of L1, L1, and G only. Due to the split-phase power module design of the Symmetra LX this UPS requires the presence of a properly bonded neutral conductor. When the LX measures the input voltage it references each phase to the neutral conductor. If the neutral is not present the UPS will not operate properly. Please be aware that even if you are not intending to use 120 volts output, but only 208 volts, you still need the neutral on the input side as the design of the LX dictates this necessity.

If the Symmetra LX is not wired with a properly bonded neutral conductor, the warranty of the UPS becomes void and component replacement becomes the sole responsibility of the customer.  The input/output wiring block is clearly labeled to help electricians properly install the necessary wiring.


Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:

Bạn cần trợ giúp?

  • Công cụ chọn sản phẩm

    Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.

  • Nhận báo giá

    Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.

  • Nơi mua hàng?

    Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.

  • Trung tâm Hỗ trợ

    Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.

  • Tài liệu về Sản phẩm
  • Tải xuống phần mềm
  • Công cụ chọn Sản phẩm
  • Thay thế và thay đổi sản phẩm
  • Trung tâm Hỗ trợ
  • Tìm Văn phòng của chúng tôi
  • Nhận báo giá
  • Tìm Nhà Phân phối
  • Cơ hội nghề nghiệp
  • Hồ sơ doanh nghiệp
  • Báo cáo hành vi sai trái
  • Khả năng truy cập
  • Phòng tin tức
  • Nhà đầu tư
  • EcoStruxure
  • Tìm việc
  • Blog
  • Chính sách bảo mật
  • Thông báo về Cookie
  • Điều khoản sử dụng
  • Change your cookie settings