Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
RAE Systems Sensor Compatability with Version 3 NetBotz Appliances
Issue:

RAE Systems Sensor Compatability with Version 3 NetBotz Appliances

Product Line:

NetBotz

Environment:

NetBotz version 3 appliances
RAE systems sensors

Cause:

Compatibility with 3rd party sensors.

Resolution:

As of the release of our Next Generation (v3) NetBotz appliances in April 2009, RAE Systems sensors are no longer supported for direct integration on NetBotz appliances with Botzware 3.x or higher