Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Was the NetShelter SX AR33xx roof redesigned in 2010?
Issue:
Newer NetShelter SX AR33xx cabinets have a different roof than older models.

Product Line:
NetShelter SX

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
In 2010 the roof of the NetShelter SX AR33xx cabinets were redesigned to allow more room for cable access.

Resolution:
See attached file

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
20131206 NetShelter AR33xx Roof Redesign.pdf [560.51 KB]