Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
PowerChute Network Shutdown Configuration Files Explained

Issue:
Prior to version 3.x of PowerChute Network Shutdown (PCNS), configuration data was stored in a proprietary binary file. Users found configurations difficult to implement and distribute with this method.
From version 3.x, and above PCNS has a text-based INI configuration store for PowerChute.

Product Line:
PowerChute Network Shutdown versions 3.x, 4.x

Environment:
All supported OS

Cause:
Informational

Solution:
Please review the attached config.ini file explained.pdf


Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Config.ini file explained.pdf [320.46 KB]