Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is the ATV212 available with bypass?
Issue:
Bypass option on the ATV212.

Product Line:
Altivar ATV212

Environment:
All serial number, all model number

Cause:
Customer wants to know if the ATV212 is available with bypass.

Resolution:
The ATV212 can be ordered as an enclosed package with the bypass option. See the S-Flex drives in the Digest or AC Drives and Soft Starts Pricing Guide to select part numbers.
Here is a link to the ATV212 S-Flex product page where options, dimensions, and other product details can be found.
https://www.se.com/us/en/product-range/61299-sflex-212-drive/#overview ​​​​​​​

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
S-Flex Manual 30072-451-83_06.pdf [6.67 MB]