Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does Schneider offer a soft start for a single phase motor?
Issue:
Soft start for a single phase motor?

Product Line:
ATS01

Environment:
All

Cause:
Needs a soft starter for a single phase motor.

Resolution:
Yes, but the offering is limited.  The ATS01N1**FT products are rated for single phase motors up to 2HP at 240V and 1/2HP at 120V.
See the attachment beginning on page 34.  Reference page 40 for part number selection.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
8637CT0401R12_11.pdf [2.61 MB]