Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the part number for the cooling fan for the ATV61HD30N4?
Issue:
ATV61HD30N4 cooling fan part number.

Product Line:
ATV61

Environment:
ATV61HD30N4

Cause:
Requires a cooling fan replacement

Resolution:
VZ3V1206 is the heatsink fan kit.  The fans measure 3.62 by 3.62 inches each.  The kit contains two fans and this drive uses one fan kit per drive.  The fans are not available individually, it is only available as a kit.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Sản phẩm: