Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does Schneider offer a drive that has connections to the DC bus for putting the regenerative voltage back onto the utility line?

Issue:
Drive offer with connections to the DC bus for putting the regenerative voltage back onto the utility line

Product Line:
Altivar Process 980

Environment:
NA

Cause:
Regenerative voltage back on the utility line

Resolution:
The Process 980 product line is an Active Front End (AFE) drive for regenerative applications.