Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What software is used to program the Controller Inside Card?
Issue:
What software is used to program the Controller Inside Card?

Product Line:
IMC Card

Resolution:
Codesys is the software used to program the Controller Inside Card.  This software is only available after completing the training class for this card.
Contact your local drives Solutions Application Expert for assistance with Codesys software or for more information.