Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Video: How is the Altistart ATS22 set for 3 wire control?
Issue:
Programming and wiring needed for ATS22 3-wire control.

Product Line:
Altistart 22

Environment:
All

Cause:
Installation

Resolution:
Wiring:
Wire a momentary normally-closed STOP contact to LI1 and a momentary normally-open START contact to LI2.

Programming:
Set LAC= On
In the I-O menu, set LI2 to Start (3 wire control).