Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What causes a bOF fault code on ATV61 and ATV71 drives?

Article available in these languages: Tiếng Tây Ban Nha

Issue:
BOF trip on ATV61/71.

Product Line:
ATV61, ATV71

Environment:
All serial numbers, all model numbers.

Cause:
N/A

Resolution:
If the DB resistor protection is set to Freewheel (yes), the drive faults on bOF on power up.  This is because the drive is looking for a DB resistor connected.
Set parameter brP (DB resistor Protection) to NO or check the resistor that is connected to the PA and PB connections.