Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can a remote speed signal be wired to an ATV212 S-Flex drive?
Issue:
Remote speed signal wiring on an ATV212 S-Flex drive

Product Line:
Altivar ATV212, SFlex 212

Environment:
All

Cause:
Customer didn't know how the speed signal was wired in the ATV212 S-Flex.

Resolution:
Yes, a 0-10Vdc, 0-20mA, or a 4-20mA analog signal can be wired to the VIA Terminal on the drive.
Only a 0-10v or PTC motor thermal probe can be used with terminal VIB.

NOTE: Dipswitches are used to set these terminals for Voltage, Current or PTC.