Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can the VW3A28101 HMI be used on the ATV312 drives?
Issue:
Wondering if the VW3A28101 HMI works with the ATV312 drives.

Product Line:
Altivar ATV312

Environment:
All

Cause:
Customer has a spare part keypad VW3A2801 and wants to use it on the ATV312 drive.

Resolution:
No, this HMI will not work on the ATV312 drive.  It only works on the ATV28 drives.