Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is a line reactor required with the ATV61 or ATV71 drives if the DC choke is not used?
Issue:
ATV61/ATV71 Line reactor or DC choke requirements

Product Line:
Altivar 61 71 ATV61 ATV71

Environment:
High HP units, greater than 100HP, 460V, greater than 75HP, 230V

Cause:
DC chokes are included standard, but the drives can be ordered without a DC choke - form D.

Resolution:
If the DC choke is not used, a 5% line reactor must be installed on the line side of the drive.
This applies to ATV61/71 sizes:
125 HP 460V and above
75 HP 230V  and above