Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the part number of the Main Control Board for ATV71HC13N4?
Issue:
Part Number for Main Control Board on a  ATV71HC13N4.

Product Line:
ATV71

Environment:
Main Control Board

Cause:
n/a

Resolution
:The replacement Main Control board is VX4A71101Y