Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can the default control board for the ATV212 (or ATV21) drive be purchased as an individual part?

Article available in these languages: Tiếng Tây Ban Nha

Issue:
Control board for the ATV212 (or ATV21) drive replacement

Product Line:
Altivar ATV21 and ATV212

Environment:
All

Cause:
Needs to replaced the basic control IO card that was in the ATV21 or ATV212 drive.

Resolution:
No. This part is not available to purchase in the US.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:

Bạn cần trợ giúp?

  • Công cụ chọn sản phẩm