Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How can I change the motor direction if the motor is rotating right in drive mode but not in bypass mode?
Issue:
How can I change the motor direction in drive mode and bypass mode?

Product Line:
All enclosed with a bypass option

Environment:
All

Cause:
Motor is running in the correct direction in drive mode and reverse in bypass mode.

Resolution:
-If the motor runs the correct direction from the drive but the wrong direction in bypass, swap any 2 incoming power leads into the cabinet.
-If the motor runs the correct direction in bypass but the wrong direction from the drive, swap any 2 motor leads coming out of the drive on UVW
or you can change the programming phase rotation in menu 1.1 simple start menu from ABC to ACB.

Schneider Electric Việt Nam

Bạn cần trợ giúp?

  • Công cụ chọn sản phẩm

    Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.

  • Nhận báo giá

    Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.

  • Nơi mua hàng?

    Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.

  • Trung tâm Hỗ trợ

    Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.