Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
When replacing and ATV66 with a ATV61/71, what are the control wiring considerations?
Issue:
Control wiring considerations when replacing an ATV66 with a ATV61/71

Product Line:
Altivar 66

Environment:
All releases

Cause:
Replacing drives.

Resolution:
When converting the wiring to the Altivar 61/71 drive, discard the wires on CL1 and CL2 (ATV66) , not used on the ATV61/71.
Also the run permissive and run forward are swapped around, between the ATV66 and ATV61/71.
ATV66:        LI1 = run permissive and LI2 = run forward
ATV61/71:   LI1 = run forward and LI2 = run permissive (nSt)  (run permissive, if used assign freewheel stop nSt (Fun Menu 1.7) to LI2))
Most other terminations will be the same.