Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
The ATV312 has +24Vdc on logic inputs where no wires are connected?
Issue:
ATV312 measuring +24Vdc with no wires on logic inputs.

Product Line:
ATV312

Environment:
All

Cause:
Expecting 0Vdc on the logic inputs until 24Vdc is applied to them.

Resolution:
The Sink / Source switch needs to be in the source position for active high logic input operation.