Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can the Econoflex FLEX58 drive be replaced?
Issue:
The FLEX58 drive used in the Econoflex has failed and needs to be replaced.

Product line:
Econoflex FLEX58

Environment:
All models, all serial numbers

Cause:
Attempting to maintain the Econoflex and change just the FLEX58 converter.

Resolution:
The FLEX58 is still a repairable product.  Recommend removing the FLEX58 from the Econoflex enclosure and sending it to our repair facility.
Another option is to replace the entire Econoflex with a comparable ATV660 or S-Flex (ATV212).