Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Video: ATV312 - How to use logic inputs for up and down speeds.
Issue:
How can I program the drive to use logic inputs to speed up and down the motor?

Product line:
Altivar 312

Environment:
All models, all serial numbers

Resolution:
Program the following parameters
Under CTL menu:
LAC= L2 or L3    (hold for 3 seconds)  Access Level
Under FUN menu, UPD-
rFC= Fr2                      Ref. 2 switching
USP= LI3                     (+) speed assign.
dSP= LI4                     (-) speed assign.
Fr2= Updt                    Reference 2 Channel
When LI3 is activated, the motor will speed up.
When LI4 is activated, the motor will slow down.