Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Are the NetShelter CX and CX Mini delivered fully assembled?
Issue:
Need to know if the NetShelter CX and Mini arrive assembled.

Product Line:
NetShelter CX

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
Customers may ask if assembly is required.

Resolution:
The NetShelter CX Mini arrives on its castors with the brush strip attached to the underside, on a pallet, and the keys inside.
The NetShelter CX arrives on a pallet with ramps supplied. The PDU power cord, leveling feet, keys and documentation are packed separately inside the cabinet.