Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How do you configure the ATV312 drive for CANopen control?
Issue:
ATV312 configuration for CANopen control

Product line:
Altivar ATV31 and ATV312

Environment:
All models, all serial numbers

Cause:
Programming the ATV312 drive for CANopen control.

Resolution:

Programming
Communications MENU (COM)
AdCO= Canopen address
bdCO= CANopen bit rate
ErCO= Error Code optional

Control menu (CTL)
LAC= L3
Fr1=Network
rFC= Fr1
CHCF= SEP
CD1= network
CCS=CD1

Reference Programming manual  BBV46385