Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can a VW3A1101 keypad be used on the ATV312 to transfer programs?

Issue:
Store and transfer program files using VW3A1101 keypad.

Product Line:
Altivar ATV312

Environment:
All models, all serial numbers.

Cause:
A duplicate program is to be used on multiple drives.

Resolution:
No.  Although the VW3A1101 is compatible with ATV312, it cannot be used to transfer a program file from one ATV312 to another.  A Multi-Loader or Simple Loader tool or SoMove software can be used to transfer files.

If this FAQ did not solve your issue, you can call us at 1-888-778-2733 Option 2 and then 4 or e-mail us at drive.products.support@se.com to create a case with our Technical Support Team.