Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is a good source of information for the ATS48 soft start?

Issue:
Information is needed to facilitate installation and programming

Product line:
Altistart ATS48

Environment:
All models, all serial numbers

Cause:
None

Resolution:
Instruction Bulletin, 1494409, includes information for installing and programming the ATS48.
Instruction Bulletin, 30072-451-28, is a Maintenance and Repair manual.