Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the part number of the Main Control board for ATV71HD22N4?
Issue:
ATV71HD22N4:  Need to replace the Main Control board.

Product Line:
ATV71

Environment:
ATV71HO75N4, ATV71HU15N4, ATV71HU22N4, ATV71HU30N4, ATV71HU40N4, ATV71HU55N4, ATV71HU75N4, ATV71HD11N4, ATV71HD15N4, ATV71HD18N4, ATV71HD22N4, ATV71HD30N4, ATV71HD37N4, ATV71HD45N4, ATV71HD55N4, ATV71HD75N4

Cause:
Need the Main Control board part number.

Resolution:
The Main Control board part number for these drive is VX4A71100Y