Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can't get part number SFD212FG4Y to come up in our system?

Issue:
Can't get part number SFD212FG4Y to come up in our system?

Product Line:
All ATV212 S-Flex enclosures

Environment:
All ATV212 S-Flex enclosures

Cause:
Can't get part number SFD212FG4Y to come up in our system?

Resolution:
Need to add a B07D07 or just a D07 to the end of the part number.  B07-line contactor and D07- keypad.