Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Where is the serial number located on the NetShelter CX or CX Mini?
Issue:
A customer needs to find the serial number on the NetShelter CX or CX Mini.
Product Line:
NetShelter CX
Environment:
All versions and serial ranges.
Cause:
Customer is being asked to provide the serial number but can't find it.
Resolution :
See attached.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
20130924 NetShelter CX anfd CX Mini Serial Number Location.pdf [324.52 KB]