Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does the ATV61/71 jog function require a run command to work?
Issue:
Jog function requirements on ATV61/71

Product Line:
Altivar 61/71

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
The Jog will not start when the assigned logic input goes high.

Resolution:
When the JOG function is activated, the VFD still needs a run command input to run the motor.