Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can you get an enclosed ATS22 soft starter with a integral full voltage bypass?

Issue:
Enclosed ATS22 soft starter with a integral full voltage bypass.

Product Line:
Altistart ATS22 enclosed

Environment:
All

Cause:
Full voltage bypass option

Resolution:
When you are building up the part number in product selector, choose power circuit Y, to get a integral full voltage bypass option, on the enclosed ATS22 soft starters.