Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How is a 0-10Vdc speed reference wired to an ATV312 drive?
Issue:
Wiring of a 0-10Vdc for speed reference on the ATV312

Product Line:
All

Cause:
Programming AI1 for an 0-10vdc speed reference.

Resolution :
Wiring an external 2 wire 0-10Vdc signal from a SCADA or building automation system, connect the positive signal to AI1 and the negative 0V to COM on the drive.

Wiring a external POT to control speed via AI1, connect the center wiper of the POT to AI1 and the other two legs will go to +10 and COM.  If the POT operates backwards, swap the +10 and COM wires.

Program the VFD so that the AI1 input is the speed reference.
CtL menu, set Fr1 = AI1 (factory default)
CtL menu, set rFC = Fr1 (factory default)