Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What causes an IFI fault on the ATV312 drive?

Issue:
Causes of an IFI fault on the ATV312 drive

Product Line:
Altivar, ATV312

Environment:
All

Cause:
Unknown rating

Resolution:
Try power cycling the drive to see if the IFI fault clears.  If it does not clear, replace the drive.
Reference manual BBV46385