Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How do I compare drive configuration files with SoMove?
Issue:
SoMove files configuration comparison.

Product Line:
ATV312, ATV32, ATV320, ATV61, ATV71, ATV600, ATV900, ATS48, ATS480,ATS22

Cause:
None

Resolution:
In order to compare configurations between two drives using SoMove, both drives have to be the same model numbers and both configuration files should be saved.
1. Open one of the configurations
2. Select "Compare Configurations" from the File menu
3. Select the configuration file of the device that you want to compare
Both configuration files will be displayed on the screen.  The values highlighted are those parameters that are different.