Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is a CFF fault on the ATV312 drives?

Issue:
CFF fault causes on the ATV312 drives.

Product Line:
Altivar ATV312

Environment:
All

Cause:
Configuration Fault

Resolution:
Check to see there was an option board removed.
Try resetting the drive back to a factory reset.
ATV312 programming manual BBV46385