Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the difference between the S6X and Y suffix on the ATV61 drives?

Issue:
Needs to identify the difference between the S6X and Y suffix on the ATV61 drives

Product Line:
Alitvar ATV61

Environment:
All

Cause:
Input line voltage ratings

Resolution:
S6X suffix is 500 to 600VAC only
Y suffix is 575 to 690VAC only