Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why does the motor run forward in bypass but reverse in AFC?

Issue:
Motor runs wrong direction in AFC

Product Line:
ATV212, SFLEX

Environment:
All models

Cause:
None

Resolution:
Recommendation , swap two of the drive output leads T1-T2-T3 (motor leads). Swap the leads between the drive output terminals (load side) and drive output contactor (line side).