Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Where can I find the RJ45 pin out for the ATV61/ATV71 drives?
Issue:
RJ45 pin out for ATV61/71 drives

Product Line:
All

Environment:
All

Cause:
Can not find documentation

Resolution:
The RJ45 connector uses two wire RS-485 connection for Modbus communications.
Pin 4 is the DB (+). Pin 5 is DA (-). These terminals are for communication.
Pin 7 is 10 VDC and 8 is 0 VDC. These are used to power the remote keypad when connected to this drive or the RS232 to RS485 adaptor when connecting from a PC with Powersuite.
The pins are numbered from Right to Left when looking at the front of the drive.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
Altivar 71 Intergrated Modbus 09080512142096779.pdf [657.85 KB]