Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How do you wire up a 2-wire or 3-wire transducer to the S-Flex 212 Drive?

Issue:
Wiring up a 2-wire or 3-wire transducer to the S-Flex 212 Drive.

Product Line:
S-Flex 212 and 21

Environment:
All

Cause:
Needs to wire in a 3 wire 4-20mA transducer to the S-Flex 212 drive.

Resolution:
3 wire transducer:
P24
VIA  (4-20mA)
CC

2 wire transducer:
P24
VIA (4-20mA)