Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the pin out scheme for the EGX100 serial connection?

Issue
What is the pin out scheme for the EGX100 serial connection?

Product Line
EGX100

Environment
EGX100

Cause
What is the scheme of cable for EGX100 serial connection port?

Resolution

EGX100 RJ45 pin out