Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Sepam Series 20 and 40: is the changing of settings remotely password protected?

No, the changing of settings remotely is not password protected.
To modify protection settings remotely in Sepam 1000+ through the Modbus communication link, no passwords are required.

The remote setting feature can be inhibited in each Sepam 1000+ (it's one of the parameters of the General settings)

A controlled access to this function have to be programmed in the SCADA system.

The remote setting feature on Sepam 2000 is based on the same principle.