Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can Modbus RTU be transmitted over a modem connection?

Answer: No, since Modbus RTU is sensitive to inconsistent time delays between characters. A suggested workaround is converting the communications to Modbus ASCII for the modem part of the communications connection. See the attached document for more details.
1185.ppt

Originally article#1185