Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
From the display, how do I set the voltage transformer settings (VT settings) in a Series 20 Busbar Sepam 1000+?

From the main front screen, press the button that looks like the face of the Sepam 1000+ until the VT settings (General Charcteristics) screen appears. You will be prompted for a password. The default password is all 4 zeros.
1

Original article#3634
Last Revised: 17 June 2008 by DRM

Applies To: Sepam 20, Sepam 1000+

Public

All content © 1992-2008 Schneider Electric


Legacy KB System (APS) Data: RESL184564 V2.0, Originally authored by DaMi on 06/16/2007, Last Edited by DaMi on 06/18/2008
Related ranges: Sepam series 20