Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to time synchronize PM800 or Sepam series device with PowerLogic SCADA?

You can manually do it following the procedure as per below.

a. You must login with operator2, engineer, administrator or kernel user level.
b. Click on a device list as per below.
Device state

c. Click on Activate from Device Date/Time as per below.
Activate

d. Click on OK

Click ok