Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is a dataset in SFT850?

A dataset is a collection of Data Attributes (DAs) grouped together to increase communication efficiency. They are used for reports and Goose messaging. By default there are 2 datasets predefined in the ICD file:
1. StDs dataset includes all status indications provided by all the protection logical nodes present in the Sepam, the switchgear logical nodes, the sensor and monitoring logical nodes and the physical device itself.
2. MxDs dataset includes all measurements values provided by all the measurement logical nodes present in the Sepam