Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Which phase current is used for the ANSI 49 (Thermal Overload) thermal replica calculation?

The MiCOM relay line automatically uses the largest phase current value for the thermal replica calculation.