Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is RTU Control and which devices support it?

RTU Control is a software tool that may be installed with the Easergy Configurator. The software tool offers a PLC like programming environment supporting several types of programming including: Ladder Logic, structured text, and function block diagrams.
The Flair 200C and T200 support this tool and its programs.