Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why does the display on my Altivar Drive blank?

Issue:
Altivar Drive's display is blank

Product Line:
All Altivar drives

Environment:
Display doesn't light up

Cause:
n/a

Resolution:
Measure the input voltages (phase to phase) at L1, L2 and L3
Measure the DC bus at PA+ and PC-. DC voltage measurement should be ~1.41 times your line voltage.
Measure the +24v and +10v supplies. Measure to COM, not ground.
If the DC bus is ok, but the 24Vdc or 10Vdc is missing, then could be a problem with the Main Control board and/or the Power Board of the drive.