Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
ATV31 : Remote terminal VW3A31101, LCC in CtL menu, how to do a run reverse command/order with keypad?

Issue:
ATV31 : Remote terminal VW3A31101, LCC in CtL menu, how to do a run reverse command/order with keypad?

Product Line:
Altivar ATV31

Environment:
All serial numbers, all model numbers.

Cause:
Customer can't do a run reverse with deported keypad, but can do the run forward

Resolution:

By default, the only authorized direction is forward.
To be able to run also in reverse direction, the parameter ROT (in Ctl menu ) must be Set to the value "Bot" (for both directions)

Note : The parameter ROT appears in Ctl menu ONLY if the control is taken by LCC.